主题中讨论的其他器件:TPS65910
您好!
我正在开发一个使用 TPS65910作为 PMIC 的定制板。
我们已将 sysboot 引脚配置为 0 1 0 0 x x x x x x x x x x 0 1 0 0、这意味着 SPI0→MMC0→USB0→UART0。 (注:由于空间问题、我们没有 SD 卡插槽和 usb0接口。)
我们以前通过 UART 在另一个基于 am3352的项目中加载 SPL 和 u-boot 映像。 (X 调制解调器、Y 调制解调器、引导! 然后使用 tftp 和 SF 命令将 FW 刷写到 SPI 闪存中。)
区别在于、这是我们第一次使用 TPS65910。
这次我们看不到 "CCCCC"被打印出来。 (UART0 TX 从低电平开始、并在稍后保持3.3V 电压。 SPI 闪存 SCLK 的行为相同。)
问题是、
我们如何知道 TPS65910是否正常工作? (BOOT1=1,BOOT0=0)
我们还可以做什么来确定它是 UART 通道问题还是电源序列问题(或其他问题)?
请告诉我上述信息是否不够。
谢谢!
参考文献:
原创 μ 调试方法 AM3352 + TPS65910调试记录 μ A +μ A
霍华德