主题中讨论的其他器件:ADS8422、 ADC3660、
您好!
我目前正在开发 GPMC 并行端口和 ADC (ADS8422)之间的接口。 为了满足 ADC 要求、我需要正确设置 RdAccessTime 和 PageBurstAccessTime 参数。 相关时间(以 ns 为单位)根据若干 GPMC_FCLK 周期进行计算。 但是、由于基频为266MHz、它们中每个的最大周期与所花费的周期不符。
例如、RdAccessTime 的最大周期数为"31"。 在266MHz 时、周期延迟为3.75ns、因此31个周期为116.5ns。 要求的延迟应大于550ns。
是否可以将 GPMC_FCLK 从266MHz 降低到50MHz? GPMC 时钟域中是否有预分频器?
此致、
Sylvain