主题中讨论的其他器件:AM4372、 TPS65218
我们正在开发定制板上的以太网外设。 这两个接口都能正常工作,并且链接(eth0和 eth1)可以正常启动/关闭,并且在 PC->device 或 device->PC 中 ping 不起作用。 请查看以下日志片段和 ethtool 输出。 请帮我们解决问题。
电路板:基于 AM437X 的定制电路板。
TISDK-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X-EVM-06.03.00.106
Linux:Linux-4.19.94
PHY:Microchip LAN8740AI-EN-TR 和 LAN8740AI
PC 到设备的连接:
我们每次手动连接一个板的 eth0和 Eth1。 当我们将以太网电缆连接到以太网电缆时,主板的以太网接口(eth0和 Eth1)会检测到链路。 我们已在 PC 上配置了 USB 以太网适配器、带有169.254.1.60 (测试 eth0时)和192.168.100.55 (测试 eth1时)。 目标 IP 地址 通过板上的“/etc/networks/interface”文件静态分配。 下面是板上使用的实际 IP 和子网详细信息。
eth0配置为“ip - 169.254.1.1;Subnet–255.255.255.0.0”
ETH1配置为“IP - 192.168.100.100;子网–255.255.255.0”
我们已经测试了 USB 转以太网转换器和以太网电缆及其工作正常。 我们通过连接到工作板对其进行了验证。
日志片段:
[1.234284] MDIO_bus 固定-0:用于消费类复位的 GPIO 查找
[1.234297] MDIO_bus 固定-0:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.234306] MDIO_BUS 固定-0:未找到 GPIO 使用者复位
[1.255561] MDIO_bus 4a101000.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
[1.255573] MDIO_bus 4a101000.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.255602] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 /以太网@4a100000/MDIO@4a101000[0]的'set-GPIO'属性
[1.255623] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 /以太网@4a100000/MDIO@4a101000[0]的'resset-GPIO'属性
[1.255635] MDIO_bus 4a101000.MDIO:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.255645] MDIO_bus 4a101000.MDIO:未找到 GPIO 使用者复位
[1.311668] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[1.319377] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected phy mask fffffffffc
[1.327738] libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.331896] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 SMSC LAN8740
[1.340381] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动程序 SMSC LAN8740
[1.350163] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 14:42:fc:94:C1:A6
[1.357003] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[1.363470] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[1.368766] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.377012] cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 14:42:fc:94:C1:A8
[1.711255] cputidle: enable-method 属性'ti、am4372'找到操作
[7.012316] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[7.183015] SMSC LAN8740 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8740](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=POLL)
[7.330352] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[7.412438] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[7.593078] SMSC LAN8740 4a101000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8740](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:01、IRQ=POLL)
[7.704019] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
[9.362642] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭
[9.381710] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[11.358940]器件 eth0进入混杂模式
链接状态:
root@Node1442fc94c1a6:~#[2342.962518] cpsw 4a100000。以太网 eth0:链路断开
[2346.962505] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭
root@Node1442fc94c1a6:~
root@Node1442fc94c1a6:~
root@Node1442fc94c1a6:~#[2355.122283] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开
[2356.802511] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭
[2356.810465] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth1:链路就绪
[2363.922284] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
[2365.042502] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭
ethtool 输出:
root@Node1442fc94c1a6:~#./ethtool eth0
eth0的设置:
支持的端口:[ TP MII]
支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT /半个100BaseT /全双工
支持的暂停帧使用:仅对称接收
支持自动协商:是
支持的 FEC 模式:未报告
通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
广播的暂停帧使用:否
广播自协商:是
通告的 FEC 模式:未报告
链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
链接伙伴通告的暂停帧使用:对称
连接方通告的自动协商:是
连接伙伴通告的 FEC 模式:未报告
速度:100Mb/s
双工:全双工
端口:MII
PHYAD:0
收发器:内部
自协商:开
支持唤醒:D
唤醒:D
当前消息级别:0x00000000 (0)
检测到链接:是
root@Node1442fc94c1a6:~
root@Node1442fc94c1a6:~#./ethtool -S eth0
NIC 统计信息:
正常 Rx 帧:0
广播 Rx 帧:0
多播 Rx 帧:0
暂停 Rx 帧:0
RX CRC 错误:0
RX 对齐/代码错误:0
超大 RX 帧数:0
RX Jabber:0
欠大小(短) Rx 帧:0
RX 片段:0
RX 八位位组:0
良好的 Tx 帧:13.
广播 Tx 帧:0
多播 Tx 帧:13.
暂停 Tx 帧:0
延迟的 Tx 帧:0
冲突:0
单冲突 Tx 帧:0
多个冲突 Tx 帧:0
冲突过多:0
晚期冲突:0
TX 欠运转:0
载波侦听错误:0
TX 八位位组:1514
RX + Tx 64字节帧:0
RX + Tx 65-127八位位组帧:8.
RX + Tx 128-255八位位组帧:5.
Rx + Tx 256-511八位位组帧:0
RX + Tx 512-1023八位位组帧:0
Rx + Tx 1024个八位位组帧:0
净八位位组:1514
帧溢出的 RX 起始:0
帧的 RX 中间溢出:0
RX DMA 超限:0
RX DMA 通道0:head_enqueue:1
RX DMA 通道0:tail_enqueue:127
RX DMA 通道0:PAD_ENqueue:0
RX DMA 通道0:排队错误:0
RX DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
RX DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
RX DMA 通道0:runt_receive_buf:0
RX DMA 通道0:runt_transmit:bu:0
RX DMA 通道0:empty_dequeue:0
RX DMA 通道0:BUSY_DEqueue:0
RX DMA 通道0:Good:Dequeue:0
RX DMA 通道0:要求:0
RX DMA 通道0:teardown_dequeue:0
TX DMA 通道0:head_enqueue:13
TX DMA 通道0:tail_enqueue:0
TX DMA 通道0:PAD_ENqueue:0
TX DMA 通道0:排队错误:0
TX DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
TX DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
TX DMA 通道0:runt_receive_buf:0
TX DMA 通道0:runt_transmit:bu:0
TX DMA 通道0:empty_dequeue:13
TX DMA 通道0:BUSY_DEqueue:0
TX DMA 通道0:Good:Dequeue:13
TX DMA 通道0:要求:0
TX DMA 通道0:teardown_dequeue:0
DTS 节点:
Mac{(&M)
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&cpsw_default0>、<&cpsw_default1>;
pinctrl-1 =<&cpsw_sleep0>、<&cpsw_sleep1>;
DUAL_EMAC;
状态="正常";
};
cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
PHY-MODE ="RMII";
DUAL_EMAC_res_vlan =<1>;
};
cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
PHY-MODE ="RMII";
DUAL_EMAC_res_vlan =<2>;
};
DaVinci_MDIO{
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
};