This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何访问 MCU 域中的 DDR4存储器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/984726/tda4vm-how-can-i-acess-the-ddr4-memory-from-mcu-domain

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我知道主域中有 DDR4存储器、但如果我想从 MCU 域访问 DDR4、该怎么办?

我已经获得了一些相关信息、例如、MCU NAVSS 可以通过其他 E2E 问题访问 DDR4、但这些信息太多、无法理解。  

如果可以、请告诉我在我生成源代码时如何使用 MCU NAVSS 的方法。 例如、通过设置一些寄存器或调用一些接口。

PS:我注意到下面的 SPI 通道与 MCU NAVSS 连接、

MCU_PDMA_MISC_G0、

MCU_PDMA_MISC_G1、

MCU_PDMA_MISC_G2

因此、如果我想从 MCU 域访问 DDR4、我需要为上面的 SPI 通道生成代码、我猜是这样。 但 我的理解可能是错误的、  

无论如何、请告诉我在编码时如何与 MCU NAVSS 通信。

此致