Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我知道主域中有 DDR4存储器、但如果我想从 MCU 域访问 DDR4、该怎么办?
我已经获得了一些相关信息、例如、MCU NAVSS 可以通过其他 E2E 问题访问 DDR4、但这些信息太多、无法理解。
如果可以、请告诉我在我生成源代码时如何使用 MCU NAVSS 的方法。 例如、通过设置一些寄存器或调用一些接口。
PS:我注意到下面的 SPI 通道与 MCU NAVSS 连接、
MCU_PDMA_MISC_G0、
MCU_PDMA_MISC_G1、
MCU_PDMA_MISC_G2
因此、如果我想从 MCU 域访问 DDR4、我需要为上面的 SPI 通道生成代码、我猜是这样。 但 我的理解可能是错误的、
无论如何、请告诉我在编码时如何与 MCU NAVSS 通信。
此致