请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721EXSOMXEVM 主题中讨论的其他器件:TDA4VM
我使用的是 TDA4VM EVM 上的默认预构建映像。 我可以在 Linux 中的 eth1上获取 IP 地址、它应该是 CPSW9G。
我的问题是 MCU R5 (MCU1_0或 MCU1_1)是否可以通过 CPSW9G 而不是通过 CPSW2G 获取 IP 地址、以便 MCU R5可以通过 IP 与 A72内核通信。
如果可能、如何实现它。 例如、在 MCU R5上运行 app_remotesm巫术 cfg_client。