This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:TDA4VM:在 MCU R5上运行 ethfw

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/989570/j721exsomxevm-tda4vm-run-ethfw-on-mcu-r5

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

我使用的是 TDA4VM EVM 上的默认预构建映像。 我可以在 Linux 中的 eth1上获取 IP 地址、它应该是 CPSW9G。

我的问题是 MCU R5 (MCU1_0或 MCU1_1)是否可以通过 CPSW9G 而不是通过 CPSW2G 获取 IP 地址、以便 MCU R5可以通过 IP 与 A72内核通信。

如果可能、如何实现它。 例如、在 MCU R5上运行 app_remotesm巫术 cfg_client。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个内核通过 CPSW 9G 在内部进行通信尚不受支持。 计划在2021年底之前为其提供支持

    此致

    葡萄园