This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:振荡器 TR/TF 规格

Guru**** 1954560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/985211/am3356-oscillator-tr-tf-specification

器件型号:AM3356

您好!

我对 AM3356有疑问。

问题1.
在数据表(SPRS717L)第112页的"表6-7。 OSC1 LVCMOS 参考时钟要求"、
5[ns](最大值)是 LVCMOS 基准时钟上升和下降时间的要求。
但我们的客户说他们找不到 LVCMOS 参考时钟产品
符合此要求。
如果他们使用的时钟 TR/TF 大于5[ns]、是否会出现问题?
还是应该使用晶体而不是外部振荡器?

问题2.
我的客户正在请求我们 XTALIN (OSC0)和 RTC_XTALIN (OSC1)的端子容量值。
是否可以向我们分享上述终端容量的价值?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       为振荡器输入(XTALIN 和 RTC_XTALIN)定义了一个最大上升/下降时间值、以大大减少   基准时钟输入信号上产生 干扰的噪声可能性。

     缓慢 的电压变化使得电气噪声更容易耦合到基准时钟信号中、并 在信号超过输入缓冲器开关阈值时产生非单调转换。  如果噪声 源感应到足够的电势、 非单调事件我会超过 输入缓冲器的迟滞、这会导致它在 内部基准时钟上产生毛刺脉冲。  使用 AM335x 的几个客户在使用晶体电路 作为参考时钟源时遇到了此问题、因为   晶体电路产生的参考时钟上升/下降速度较慢。

    这些毛刺脉冲通常会导致 从振荡器时钟运行的计时器 在时间上突然向前或向后跳转、因为 毛刺 脉冲会有效地超频计时器 逻辑电路、 使 其能够执行不可预测的操作。  但是、这些 干扰有时会导致 PLL 突然改变其工作频率等其他问题。

    5ns 值用于与为许多其他输入定义的最大上升/下降时间保持一致、 不是此输入的严格要求。  但是、我不建议超过10ns 的上升/下降时间。  如果  无法找到上升/下降时间少于10ns 的基准时钟源、它们可能需要在将基准时钟信号连接到 XTALIN 和/或 RTC_XTALIN 之前用一个更强的输出缓冲器来缓冲基准时钟信号。  

    尚未定义 XTALIN 和 RTC_XTALIN 的输入电容、但期望其小于3PF。  我需要询问模拟设计团队 是否 需要一个公司价值。  此问题可能需要很长时间才能得到解答。  通过测量实际实施情况、可以更快地验证上升/下降时间。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    因此、如果它们发现振荡器 的 tr/TF 最大时间 小于10[ns]、

    问题不会发生、是否正确?

    此致、

    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有人在 使用1.8V LVCMOS 振荡器驱动这些输入时遇到了我之前的电子邮件中描述的问题。  我只在客户使用晶振时才发现这个问题。  但是、即使使用上升/下降为5ns 的基准时钟信号、也无法肯定不会发生这种情况。

    随着上升/下降时间的减少、发生这种情况的可能性显著降低。  有许多系统设计和环境变量 会影响系统抗噪性能。  如果   电噪声源足够强、5ns 上升/下降参考时钟信号仍可能失真并导致此问题。 例如、当系统暴露于强大 的发送器的射频场时。

    系统设计人员 需要 了解 产品暴露的所有环境条件、并 验证其在所有运行条件下的运行稳健。  在某些情况      下、与温度等更常见的环境条件相比、了解电气噪声环境可能同样重要或更重要。

    此致、
    Paul

x 出现错误。请重试或与管理员联系。