您好!
我想在 J7 TDA4VM EVM 上使用单摄像头应用。
我将使用 OnSemi AR0820传感器作为 CSI 输入。
我想对 应用程序进行一些更改:
- 我希望 VISS 将视频数据输出为 RGB888、而不是 YUV420
- 我希望通过 DSS 的输出将是 DSI、而不是 eDP/HDMI
我需要 DSI 在具有同步脉冲的非突发模式下工作、并且我需要禁用 DCS 命令、因为我要将 DSI 流连接到 DSI 分析仪、而不是显示器
我需要做什么才能实现我想要的更改?
谢谢
Aharon Shpigel