This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J7 TDA4VM EVM -单摄像头 VPAC 应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/976574/tda4vm-j7-tda4vm-evm---single-camera-vpac-application

器件型号:TDA4VM

您好!

我想在 J7 TDA4VM EVM 上使用单摄像头应用。

我将使用 OnSemi AR0820传感器作为 CSI 输入。

我想对 应用程序进行一些更改:  

  1. 我希望 VISS 将视频数据输出为 RGB888、而不是 YUV420
  2. 我希望通过 DSS 的输出将是 DSI、而不是 eDP/HDMI

我需要 DSI 在具有同步脉冲的非突发模式下工作、并且我需要禁用 DCS 命令、因为我要将 DSI 流连接到 DSI 分析仪、而不是显示器

我需要做什么才能实现我想要的更改?

谢谢

Aharon Shpigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon Shpigel、

    不建议使用 VISS 的 RGB 输出、那么您能否帮助我们了解为何需要 RGB 输出格式?  

    通过在  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11\vision_apps\apps\basic_demos\app_tirtos\common\app_cfg_mcu2_0.h 文件中启用 ENABLE_DSI 输出、可以在视觉应用中启用 DSI 输出。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。

    我需要 RGB 输出格式、因为我的最终目标是获取 DSI 流、并通过将 DSI 类型之间的数据类型转换为 CSI 类型将其转换为 CSI 流。 接收 CSI 支持 RGB888的 ECU。

    关于 DSI 配置、我的问题是什么?

    "我需要 DSI 在具有同步脉冲的非突发模式下工作、并且我需要禁用 DCS 命令、因为我要将 DSI 流连接到 DSI 分析仪、而不是连接到显示屏"

    我该怎么做?

    谢谢

    Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aharon、

    但对于 DSI 输入、您需要使用外部 DSI 接收器。 否则、如何将 DSI 转换为 CSI 流?

    是的、DSI 的默认输出禁用了 DSC 命令。 不确定您的意思是使用同步脉冲进行非突发。 DSI 输出用于视频流、因此它将包含同步脉冲。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的、我有由 FPGA 实现的 DSI 接收器。

    DSI 有三种工作模式:

    1. 具有同步脉冲的非突发
    2. 具有同步事件的非突发
    3. 突发同步事件

    我需要 DSI 输出在第一种模式下工作。 我可以在 J7 TDA4VM 上控制它吗?

    谢谢

    Aharon

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon、

    我认为它支持、我在 DSI 驱动器中看到标志 BurstMode。 我认为默认情况下、它在非突发模式下工作。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    在非突发模式1下有两个选项。 同步脉冲  2.同步事件。   我需要同步脉冲

    RGB888呢? 您写道、不建议将其用作 VISS 的输出、但这是可行的吗?  为什么不推荐?

    Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon、

    RGB888更多地是调试输出、因此不建议使用。 此外、许多其他模块也不支持它。  

    我需要检查脉冲与事件的关系。 但是、您可以尝试一下吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    您能告诉我单摄像头 VPAC 应用中 DSS 的输出格式是什么? 如何查看格式? 如何控制/更改它?

    谢谢

     Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon、

    它与单摄像头示例无关。 这对于所有示例都是通用的。

    视觉应用支持三种显示输出

    —HDMI 输出。 在这种情况下、DSS 以 RGB24位 DPI 格式输出、然后使用外部模块将其转换为 HDMI 格式

    - eDP 输出:在这种情况下,DSS 和 eDP 输出采用 RGB 格式

    - DSI 输出:我认为、即使在这种情况下、DSS 和 DSI 也配置为以 RGB 格式输出。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    另一个问题是 TI 拥有(或可以指向)可连接到 J7X 通用处理器板 DSI FPC 连接器的板?

    最好的是具有接头或 SMA 连接器的电路板、但任何电路板都可以

    谢谢

    Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aharon、

    我将向您回复此问题、因为我目前不确定此连接器上支持的板。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我想将 DSI 输出连接到1280*800 DSI 显示屏。

    在哪里应该将 DSI 分辨率更改为1280*800,在哪些文件中?

    谢谢

    Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aharon、

    视觉应用中 DSI 支持的默认分辨率为1280x800。 您只需在文件  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11\vision_apps\apps\basic_demos\app_tirtos\con\app_cfg_MCU2_0.h 中启用宏 enable_dss_dSI 输出、即可在视觉应用中启用 DSI 输出  

    请注意、EVM 上的默认输出是通过 ub941串行器传输的、因此本示例在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11\vision_apps\utils\dss\src\app_dss_j721e.c 文件中配置 SERDES。 您可能需要根据您的电路板要求进行更改。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我正在使用 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-06-02-00-21。 此版本中的默认分辨率是否相同?

    我看到你写了一个答案: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/912650?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=dsi     

    在此答案中、您说默认分辨率为1080p

    谢谢

    Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aharon、

    这是演示中的输出分辨率。

    DSI 仅支持1280x800分辨率、因此我们需要将演示更改为1280x800分辨率的输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照以下常见问题解答在演示中更改输出分辨率。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    现在、我注意到您向我发送了此链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我更改了分辨率、现在我可以在 SDI 显示屏上看到来自传感器的图像。

    现在、我尝试 将 不带 FPD-LINKIII 模块的 DSI 直接输出到 J53 (DSI-FPC 连接器)、以便在使用同一驱动程序时使用本机 DSI 接口。

    我认为我需要禁用 FPD-LINKIII 配置、您能不能告诉我需要如何以及在哪里禁用 FPD-LINKIII 配置

    谢谢

    Aharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aharon、

    没有 FPD 链路、我们没有真正测试 DSI 输出。  

    您可以在 文件 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11\vision_apps\utils\dss\src\app_dss_j721e.c 中注释掉 API appdsConfigureUB941AndUB925、以禁用 FPD 链接配置。

    此致、

    Brijesh