您好!
当 Linux 在 A15上运行时、我们正在从 IPU 内核加载 EVE。
我已经阅读了"VisionSDK_Linux_DevelopmentGuide.pdf"文档。 在第9.1节中、介绍了从 IPU 内核加载 EVE 的步骤。
第9节:Linux 中的 EVE 支持
EVE 加载程序使用如下所述的方案实现:
–Starterware SBL 专为 M4构建、可确保它能够控制 EVE 的 PRCM 并从 IPU 中启动 EVE
–EVE 二进制文件在构建系统中的 IPU 之前构建
–转换.xearp32F ->.h (使用了二进制转换器实用程序)
–在 IPU 的应用程序中包括.h
这意味着 A15+ Linux 加载 IPU、IPU 实习生加载每个 EVE
我在这里的问题是、
如何将从 EVE 可执行文件生成的.h 嵌入到 IPU 应用程序中?
此外、如果有任何其他文档或示例需要进一步了解、请与我们分享。
此致、
Manavi H V