请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好~
最近、我在 TDA4-EVM 板上测试了 QNX 的 USB 海量存储驱动程序、我尝试 通过 USB Type-C 连接器将 SATA-SSD 连接到 TDA4-EVM 板、当我使用 Linux SDK 时 、通常可以枚举 USB 器件以在 USB3.0超高速模式下工作、 但是、当我使用 QNX SDK 时 、只能枚举 USB 器件以在 USB2.0高速模式下工作、用于 TDA4的 QNX SDP7.1是否支持 USB3.0模式?
我想有疑问的是、QNX 不支持 SerDes 驱动程序来实现 USB3.0功能、您是否在 QNX SDP7.1的条件下测试了 TDA4-EVM 上的 USB3.0超高速模式?