This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4-EVM 上的 QNX SDP7.1 USB3.0支持问题

Guru**** 2549730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/976641/tda4vm-qnx-sdp7-1-usb3-0-support-issue-on-tda4-evm

器件型号:TDA4VM

您好~

  最近、我在 TDA4-EVM 板上测试了 QNX 的 USB 海量存储驱动程序、我尝试 通过 USB Type-C 连接器将 SATA-SSD 连接到 TDA4-EVM 板、当我使用 Linux SDK 时 、通常可以枚举 USB 器件以在 USB3.0超高速模式下工作、 但是、当我使用 QNX SDK 时  、只能枚举 USB 器件以在 USB2.0高速模式下工作、用于 TDA4的 QNX SDP7.1是否支持 USB3.0模式?

  我想有疑问的是、QNX 不支持 SerDes 驱动程序来实现 USB3.0功能、您是否在 QNX SDP7.1的条件下测试了 TDA4-EVM 上的 USB3.0超高速模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     适用于 TDA4 EVM 的 QNX USB 驱动程序是 QNX 提供的 QNX BSP 的一部分。 因此、必须将此查询定向至 QNX 以进行澄清。

    但我们知道、SDP 7.0 (内部版本45)的最新 QNX TDA4 BSP 的 USB 驱动程序部分支持 USB3.0超高速模式。 但是 、SDP 7.1 (构建10)的 QNX TDA4 BSP 中包含的驱动程序仅支持 USB2.0。

    因此建议您直接联系 QNX。

    谢谢。