This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:用于 TMS320DM368的 Linux SDIO 驱动程序

Guru**** 2548890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/975411/tms320dm368-the-sdio-driver-of-linux-for-tms320dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

您能否确认用于 TMS320DM368的 Linux SDIO 驱动程序是否用作 SDIO 2.0规范?
我们想知道 Linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39的信息。
在数据表中、TMS320DM368似乎使用 SDIO 2.0进行了认证。
但是、我们无法找到有关该软件作为 SDIO 2.0规范工作的信息。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    我尝试在引用的软件包中查找有关此内容的详细信息、但无法进行确认。 我的预期是软件可以支持它、但不幸的是、我没有这些器件的历史可供肯定。

    如产品页面上所列、TI 不再为此器件提供技术支持。

    请参阅此常见问题解答、了解有关哪些第三方可提供支持的更多详细信息:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo