请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好!
您能否确认用于 TMS320DM368的 Linux SDIO 驱动程序是否用作 SDIO 2.0规范?
我们想知道 Linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39的信息。
在数据表中、TMS320DM368似乎使用 SDIO 2.0进行了认证。
但是、我们无法找到有关该软件作为 SDIO 2.0规范工作的信息。
此致、
Nomo