请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在开发一些推理代码、我打算在 OpenCV 窗口中显示结果、我想通过流式传输。
OpenCV 支持使用 gstreamer 发送此消息、但安装在 tidl 封装的 OpenCV 在编译时不支持 Gstreamer。
我尝试通过支持 GStreamer 从源代码编译 OpenCV 3.2、但在某些情况下、它们与使用 tidl 安装的 OpenCV 相冲突。
有一个包含 tidl 软件包提供的 OpenCV 的存储库?