This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 OpenCV 支持 AM572X 上的 GStreamer

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/972940/ti-s-opencv-support-for-gstreamer-on-am572x

您好!

我正在开发一些推理代码、我打算在 OpenCV 窗口中显示结果、我想通过流式传输。

OpenCV 支持使用 gstreamer 发送此消息、但安装在 tidl 封装的 OpenCV 在编译时不支持 Gstreamer。

我尝试通过支持 GStreamer 从源代码编译 OpenCV 3.2、但在某些情况下、它们与使用 tidl 安装的 OpenCV 相冲突。

有一个包含 tidl 软件包提供的 OpenCV 的存储库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinicious,

    我们没有这种能力。

    此致

    Karthik