你(们)好
我们的客户在通过 VIP 将 RAW8格式图像数据传输到内存时遇到问题。
图像尺寸为1280x960。 (客户在波形上确认、即将发出的 HSYNC 信号的数量实际上为960。)
但是、1280x961数据被传送到内存中。
-此行为不取决于 VIP1/2/2和 Porta/B 任何 VIP 端口都出现问题。
-关于存储器中存储的数据,上部1280x960是预期的图像数据,但最后会添加一条额外的数据行
因此,存储在内存中的总图像尺寸不是1280x960,而是1280x961。
-一个额外数据行的内容有时全为0,有时是最后一行的图像数据。
RAW8或 YUV422格式发生了这种情况,但 RAW16格式没有发生这种情况
是否超出预期行为? (原因是什么?)
如果不是预期的结果、您能否支持解决该问题?
谢谢、此致、
哈塔。