This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA74P:从单芯片迁移到双芯片8GB DDR 问题

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA74P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/974580/dra74p-moving-from-single-die-to-dual-die-8gb-ddr-issue

器件型号:DRA74P

大家好,  

8Gb 存储器  上的数据  

从第/页:MT41K512M16HA-125 Ait:a (DDR3 8Gb )(   

至 P.n MT41K512M16VRP-107 AIT:P 基于双芯片封装。

 从下午2点开始对 DDR 控制器的配置有何影响

在 p.n. MT41K512M16VRP-107 AIT:P 请参阅 每个芯片的页面大小=1KB

在 p.n. MT41K512M16HA-125 AIT:a 请参阅页面大小=2K

我需要在 EMIF 控制器 内部配置具有不同值的组/列/行?

 

 EMIF 处理多芯片的情况如何? 是否有其他需要注意的问题?  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如文档中所述、DRA74P 不支持双芯片。

    编辑:上述语句与信号上的加载有关。 DRA74P 不支持数据总线上的双负载或 CA 总线上的4个以上负载。 有关负载限制、请始终参阅最新的数据表。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    这不是你在想的那种双芯片。  以下是数据表中的一个片段:

    使用两个 x8、4Gb Micron 裸片构成一个 x16封装

    从电气负载的角度来看、这相当于使用两个8位 DDR3器件、这是一种支持的配置。

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Colombo Carlo"]

     从下午2点开始对 DDR 控制器的配置有何影响

    在 p.n. MT41K512M16VRP-107 AIT:P 请参阅 每个芯片的页面大小=1KB

    在 p.n. MT41K512M16HA-125 AIT:a 请参阅页面大小=2K

    我需要在 EMIF 控制器 内部配置具有不同值的组/列/行?

    [/报价]

    您不需要从 EMIF 角度更改值、因为它看起来是一样的。

    [引用 USER="Colombo Carlo] EMIF 处理多芯片的方法是什么? 是否有其他需要注意的问题?  [/报价]

    这将改变地址/控制线上的负载。  客户是否在地址/控制上使用 VTT 终端(希望是)?  理想情况下、客户应针对这两种不同的器件执行 IBIS 仿真、以确定驱动强度的最佳配置、尤其是在负载加倍的地址/控制线上。  由于它是一个不同的器件、但它仍将是单个负载、因此数据线路也可能略有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    客户的电路板上是否提供 JTAG 以及 TI 探针和 CCS?  如果是、我有一个脚本会扫描他们的 DDR 配置并进行一些分析。  客户可以在此处下载脚本:

    http://git.ti.com/sitara-dss-files/am57xx-dss-files/blobs/raw/main/am57xx-ddr.dss

    他们应照常尝试引导电路板(即 DDR 应处于其已配置状态)、然后按照以下说明运行脚本:

    http://git.ti.com/sitara-dss-files/am57xx-dss-files/blobs/main/README

    脚本将向其桌面输出*。txt 文件。  请将其发布在此处。

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    Brad 和我在内部讨论过、并同意我们未发现该器件/拓扑有任何特定问题。 我对这种混乱表示歉意。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。 如果需要、我们可以重新打开。