Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我正在使用 任务方法的数据分区为多 EVE 场景进行应用开发。(裸机应用)
在这里、我们已经将 EVE1视为与 EVE2、3、4 (使用邮箱通信)进行通信的主内核。 EVE1在4个 EVE 内核之间平均分配数据、并将分区数据发送到其他内核以执行该算法。
在 EVE1调用 EVE2、3、4内核通过邮箱通信执行算法后、EVE1将等待从 EVE2、3、4内核获取确认、并行 I 还需要调用 EVE1来对分区数据执行算法。
我需要知道在不同线程上对 EVE1上的算法进行此并行调用的可用技术。 我是否必须在此处创建任务/链接?
请告诉我们要遵循的方法。
此致、
马纳维