This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:在 EVE 处理器上创建 Thread

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008537/tda2pxevm-creating-the-thread-on-the-eve-processor

器件型号:TDA2PXEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我正在使用 任务方法的数据分区为多 EVE 场景进行应用开发。(裸机应用)

在这里、我们已经将 EVE1视为与 EVE2、3、4 (使用邮箱通信)进行通信的主内核。  EVE1在4个 EVE 内核之间平均分配数据、并将分区数据发送到其他内核以执行该算法。

在 EVE1调用 EVE2、3、4内核通过邮箱通信执行算法后、EVE1将等待从 EVE2、3、4内核获取确认、并行 I 还需要调用 EVE1来对分区数据执行算法。
我需要知道在不同线程上对 EVE1上的算法进行此并行调用的可用技术。 我是否必须在此处创建任务/链接?

请告诉我们要遵循的方法。

此致、
马纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您下载 Vision SDK https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX

    Vision SDK 中提供了多种方法。

    您可以使用链接框架。

    或者、如果您不想使用链接框架、可以使用 IPC Lite 在 EVEx ~、μ C/ti_component-drivers/pdk_xx_xx_xx/packages/ti/drv/ipc_lite 之间进行邮箱通信。

    还有一个用于 EVE 过程的 WORKQ、~ë/vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuide/VisionSDK_UserGuide_WorkQ.pdf。

    此致、
    斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的建议。 我将进行介绍。
    我们可以使用 SYS/BIOS 在这里创建任务吗?


    此致、
    马纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您在 EVE 上运行 SYSBIOS。