如果您有兴趣了解有关全新 AM6442 Sitara 处理器系列及其如何在 Linux 上实现时间敏感网络(TSN)的更多信息、请加入我们 的本次在线研讨会。 这是 我们每月在线研讨会系列中的第四次网络研讨会。 为方便起见、有两场会议:一场于2021年6月24日上午10点(CST)举行、另一场于2021年6月24日(2021年6月25日、亚洲)晚上9点(GMT + 8)举行。 下面提供了两个课程的注册链接。
在本次网络研讨会中,我们将重点介绍 AM64x 时间敏感网络(TSN)功能,这些功能可在多个节点的线路拓扑中实现确定性网络。 具有 IEEE802.1Q-2018 TSN 功能的内置直通交换机将使用标准 Linux 接口进行设置、并卸载到 AM64x 以太网接口和内置交换机。 启用的主要特性包括通用精确时间协议(gPTP) 802.1AS-2011、占先(IET/Qbu)和时间感知整形器(EST/Qbv)。

如果您想了解有关该系统的更多信息、我们将更深入地探讨该软件以及 AM64x 架构如何启用该系统。 以下是您将了解的一些内容:
- 片上硬件交换机的 TSN 功能、包括低延迟直通交换机
- 如何使用标准 Linux 软件接口使用这些功能
- 支持这些功能的不同 TI 平台
单击下面所需的时隙、立即注册 参加活动。
第2部分-第9部分 CST 6/24/2021 (GMT+8 5/28/2021)-东欧
我们计划 在全年的周二和周四(亚洲周五)举办此网络研讨会系列。 请务必订阅此帖子、以获取有关未来主题的更新。
如果您无法参加、活动结束后不久将在此处提供视频链接和演示材料。 订阅帖子以获取更新。
e2e.ti.com/.../TI-Sitara-Linux-TSN-webinar.pdf
此外、请在下面回复、随时提交申请。 我们将考虑所有涉及 Jacinto 和 Sitara 的 TI 处理器的主题请求。