This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您有兴趣了解有关全新 AM6442 Sitara 处理器系列及其如何在 Linux 上实现时间敏感网络(TSN)的更多信息、请加入我们 的本次在线研讨会。 这是 我们每月在线研讨会系列中的第四次网络研讨会。 为方便起见、有两场会议:一场于2021年6月24日上午10点(CST)举行、另一场于2021年6月24日(2021年6月25日、亚洲)晚上9点(GMT + 8)举行。 下面提供了两个课程的注册链接。
在本次网络研讨会中,我们将重点介绍 AM64x 时间敏感网络(TSN)功能,这些功能可在多个节点的线路拓扑中实现确定性网络。 具有 IEEE802.1Q-2018 TSN 功能的内置直通交换机将使用标准 Linux 接口进行设置、并卸载到 AM64x 以太网接口和内置交换机。 启用的主要特性包括通用精确时间协议(gPTP) 802.1AS-2011、占先(IET/Qbu)和时间感知整形器(EST/Qbv)。
如果您想了解有关该系统的更多信息、我们将更深入地探讨该软件以及 AM64x 架构如何启用该系统。 以下是您将了解的一些内容:
单击下面所需的时隙、立即注册 参加活动。
第2部分-第9部分 CST 6/24/2021 (GMT+8 5/28/2021)-东欧
我们计划 在全年的周二和周四(亚洲周五)举办此网络研讨会系列。 请务必订阅此帖子、以获取有关未来主题的更新。
如果您无法参加、活动结束后不久将在此处提供视频链接和演示材料。 订阅帖子以获取更新。
e2e.ti.com/.../TI-Sitara-Linux-TSN-webinar.pdf
此外、请在下面回复、随时提交申请。 我们将考虑所有涉及 Jacinto 和 Sitara 的 TI 处理器的主题请求。
Stefan、
我们不包括 LAN 级别配置堆栈、每个交换机都是本地配置的。 这是使用标准 Linux 接口(IP 链路和 devlink 驱动程序以及桥接器命令来减轻切换到硬件的负载, https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM64X/07_03_01_006/exports/docs/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/Network/CPSW3g.html?highlight=cpsw3g#multi-port-switch-mode )完成的。 这应简化与 LAN 级别的任何网络配置堆栈的连接。
Pekka
Stefan、
本次在线研讨会将重点介绍以太网 IEEE802.1Q-2018级别、在顶层进一步的协议栈将利用标准的 Linux 接口。 我们使用的 OPC UA 协议栈是开源 open62541.org 协议栈、但本次在线研讨会重点讨论以太网级别。
Pekka
添加了演示文稿 PDF 的链接、视频链接即将推出。
链接可以在此处或直接在您的管上(或两者)吗?
我将在这里发布它。 我们有一个 TI 门户 training.ti.com、可用于这些视频、从而使您在一个位置更容易找到它们。 谢谢。
已添加视频链接。 谢谢。