This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:什么是主 PMIC 和从 PMIC?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1, LP8732-Q1, LP8733-Q1, AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1011360/am5706-what-is-master-pmic-and-slave-pmic

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件:LP8764-Q1DRA821TPS6594-Q1LP8732-Q1LP8733-Q1

您好!

根据 Jacinto7 DRA821评估模块(EVM)用户指南,有主 PMIC (TPS6594-Q1)和从 PMIC (LP8764-Q1)。 什么是主 PMIC? 从 PMICTM 这意味着 SPMI 主器件和从器件?

 

对于 DRA71x EVM CPU 板上的 LP8733-Q1和 LP8732-Q1、是否存在类似的关系(主/从 PMIC)?

这些 PMIC 似乎没有 SMPI,而是有 I2C。

 

谢谢、此致、

松本秀美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以有任何答复吗?

    谢谢、
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    您能更清楚地阐明您的问题吗? 您在一篇文章中提到了 AM5706、DRA71x EVM 和 Jacinto 7、还参考了不同的 PMIC。

    如果可能、请提供清晰的背景并提出您的问题、以便我们能够推进这一工作。

    此致

    Karthik