Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
你(们)好
在此文档中:
有如下表、您能告诉我们如何分别为 EthFW 和虚拟网络驱动程序分配 R5F 代码的 IP 和 A72内核?
谢谢。
BR RIO
| 器件 | IP 地址 |
|---|---|
| PC 1 (Plex 服务器) | 192.168.1.202 |
| J721E/J7200主 R5F 内核(运行 EthFw) | 192.168.1.203 |
| PC 2 (Plex 客户端) | 192.168.1.204 |
| J721E/J7200 A72内核(虚拟网络驱动程序) | 192.168.1.205 |
| 默认网关 | 192.168.1.1 |
| 子网掩码 |
255.255.255.0 |