This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何为 A72和 R5F 分配 ETH IP?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1013573/dra821u-how-to-assign-the-eth-ip-for-a72-and-r5f

器件型号:DRA821U
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

你(们)好  

在此文档中:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/demo_ethfw_combined_top.html

有如下表、您能告诉我们如何分别为 EthFW 和虚拟网络驱动程序分配 R5F 代码的 IP 和 A72内核?

谢谢。

BR RIO

器件 IP 地址
PC 1 (Plex 服务器) 192.168.1.202
J721E/J7200主 R5F 内核(运行 EthFw) 192.168.1.203
PC 2 (Plex 客户端) 192.168.1.204
J721E/J7200 A72内核(虚拟网络驱动程序) 192.168.1.205
默认网关 192.168.1.1
子网掩码

255.255.255.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在文件 ethfw/apps/app_remotesmiccfg_server_mcu_2_0/ndk.cfg 中查找 enableStaticIP 变量、完成后即可设置所有 IP 参数。 使用命令 make ethfw_all build_SOC_list=J7200进行编译、并将二进制文件 out/J7200/R5Ft/sysBIOS/release/app_removescfg_server_strip.xer5f 复制 SD 卡 rootfs 分区中的/lib/firmware/ethfw 文件夹。

    使用此命令启动后、您可以使用常规的 Linux ifconfig 命令配置 A72变量。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    谢谢。

    BTW、根据您的说法、无论何时我们要更改 R5F 的 IP、我们都需要重建/重新制作二进制/SD 卡?

    这不是用户友好的。

    TI BU 是否会开发另一种更改 R5F IP 的简单方法?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    [引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1013573/dra821u-how-to-assign-the-eth-ip-for-a72-and-r5f/3747629 #3747629"] BTW,根据您的说法,每当我们要更改 R5F 的 IP 时,我们都需要重建/重新制作二进制/SD 卡?

    如果需要动态 IP,则可以使用 DHCP。 对于静态 IP、其理念是 IP 不会频繁更改、因此其运行时不可配置。 不幸的是,目前没有计划增加这种支助。

    此致

    葡萄园