This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:TI 处理器解决方案 DDR 支持列表

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008890/processor-sdk-j721e-ti-processor-solutions-ddr-support-list

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

您好 TI

这不仅适用于 Jacinto 主题、还适用于 Sitara。

您是否有适用于 Sitara 和 Jacinto 处理器的 DDR 存储器支持列表?

由于成本和交付问题、许多客户尝试更改其 DDR 和闪存。

很难在没有内存供应商支持的情况下使用新器件来跟踪相应的查询、正如我所感受到的。

我希望 TI 保留一个文档、如下面的链接。 许多 AP 供应商在 SDK 文档中为客户提供支持列表。

例如。 它是 A53多核 SBC 解决方案中最受欢迎的供应商、例如 Raspberry PI。   

DDR: https://gitlab.com/friendlyelec/rk3399-android-8.1/-/blob/master/RKDocs/common/Platform%20support%20lists/RK%C2%A0DDR%C2%A0Support%C2%A0List%C2%A0Ver2.34.pdf  

NAND: https://gitlab.com/friendlyelec/rk3399-android-8.1/-/blob/master/RKDocs/common/Platform%20support%20lists/RKNandFlashSupportList%20Ver2.72_2016_08_30.pdf

eMMC: https://gitlab.com/friendlyelec/rk3399-android-8.1/-/blob/master/RKDocs/common/Platform%20support%20lists/RKeMMCSupportList%C2%A0Ver1.41_20181030.pdf

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    遗憾的是、我不知道有关 Jacinto 处理器(或 Sitara)的任何此类文档、但需要支持 Sitara 的人员进行确认。

    您的问题是否特定于 DDR 或其他存储器类型?  

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我也在 Sitara 论坛中提交了您的问题、以便来自 Sitara 的知识更丰富的人员可以进行确认。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1009181/processor-sdk-am64x-ddr-support-list-for-customers 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    抱歉、还有一条评论。 一般来说、我们的立场是我们的处理器将连接到符合 JEDEC 标准的 DDR 存储器。 但是、器件数据表中可能会记录某些限制。 某些限制可能与 DDR 类型、列数、DRAM 宽度等有关  

    希望这对一些人有所帮助。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    这不仅适用于 DDR。 也适用于其他存储器、例如 SPI-NOR、NAND、eMMC 等。

    如果 TI 更新从内存供应商处收集的这些信息、我们可以轻松地为客户提供支持、而无需在客户尝试更换部件时验证每个硬件和软件。 还需要在 SDK 中验证 dtsi 文件。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

     我们现在在 J7处理器上使用 ISSI-DDR4芯片、遇到了一些存储器访问问题。 我使用 SDK7.01软件包、使用 dio_app 进行验证、并使用 OSpi 启动模式。 我发现很有可能在 ISSI-DDR4。上无法正常启动 dio_app

    我们使用的 ISSI-DDR4配置信息基于 TI 提供给我们的 Excel 配置文件生成。 ISSI-DDR4官方技术人员配置

    我们希望得到答复

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda。

    非常感谢您提供的信息。

    您能说明使用的器件型号吗? 从下图中可以找到它吗?

    我们正准备向客户推荐 ISSI 器件中的 LPDDR4、以替换当前测试的器件(Hynix 2GB)。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    我们将使用您发送的其中一张图片、器件型号为 IS46LQ32256EA-062BLA3。

    您的验证是否已开始? 效果如何? 我们不知道为什么代码无法正常运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda。

    我们内部有 ISSI 支持团队。 他们没有引入适当的 LPDDR4来替换客户使用的 DRAM。  

    我将在不久将新 DTS/dtsi 应用于 ISSI 存储器后在此处进行更新。 谢谢。