请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 您好!
以下问题发布在 Jacinto 论坛中(但同时适用于 Sitara 和 Jacinto)。 来自 Sitara 的人员能否确认每个 SOC 不存在支持存储器的文档? 谢谢。
Kevin
PROCESSOR-SDK-J721E:TI 处理器解决方案 DDR 支持列表
您是否有适用于 Sitara 和 Jacinto 处理器的 DDR 存储器支持列表?
由于成本和交付问题、许多客户尝试更改其 DDR 和闪存。
很难在没有内存供应商支持的情况下使用新器件来跟踪相应的查询、正如我所感受到的。
我希望 TI 保留一个文档、如下面的链接。 许多 AP 供应商在 SDK 文档中为客户提供支持列表。
例如。 它是 A53多核 SBC 解决方案中最受欢迎的供应商、例如 Raspberry PI。