请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 在使用 SD 卡的 J7200/J721E 器件上使用 Linux 启动时、我看不到 eth1接口、第三个主 UART 实例上没有输出、通常也没有以太网固件输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用 SD 卡的 J7200/J721E 器件上使用 Linux 启动时、我看不到 eth1接口、第三个主 UART 实例上没有输出、通常也没有以太网固件输出。
如果发生这种情况、则在 Uboot 提示符处停止

2.使用命令"printenv"并检查变量 dorprocboot 是否设置为1?

3.如果设置为0,则使用命令"setenv dorprocboot 1"设置为1,然后使用"saveenv"保存变量
4、现在用"boot"命令启动电路板
5.如果一切正常,则会有 eth0、eth1和 eth2接口

6.如果仍然不起作用,则使用命令"env default -a "返回 uboot 并重置环境变量,然后使用"setenv dorprocboot 1"后跟"saveenv"
7.您可以使用命令检查以太网固件输出
"Cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc /trace0"
它将显示类似这样的内容

此致
葡萄园