This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:在 J7200/J721E 器件上使用 Linux 启动时、我看不到 CPSW5G/9G 接口

Guru**** 2546140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008719/faq-tda4vm-i-do-not-see-cpsw5g-9g-interface-when-booting-up-with-linux-on-j7200-j721e-devices

器件型号:TDA4VM

在使用 SD 卡的 J7200/J721E 器件上使用 Linux 启动时、我看不到 eth1接口、第三个主 UART 实例上没有输出、通常也没有以太网固件输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果发生这种情况、则在 Uboot 提示符处停止

    2.使用命令"printenv"并检查变量 dorprocboot 是否设置为1?

    3.如果设置为0,则使用命令"setenv dorprocboot 1"设置为1,然后使用"saveenv"保存变量

    4、现在用"boot"命令启动电路板

    5.如果一切正常,则会有 eth0、eth1和 eth2接口

    6.如果仍然不起作用,则使用命令"env default -a "返回 uboot 并重置环境变量,然后使用"setenv dorprocboot 1"后跟"saveenv"

    7.您可以使用命令检查以太网固件输出

    "Cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc /trace0"

    它将显示类似这样的内容

    此致

    葡萄园