各位专家、您好!
我的客户正在使用 AM5706开发产品。 它们处于开发系统的最后阶段、但 Arago 站点突然关闭、所有构建不再可用。
客户具有 AM57x 系列的相关经验。 他们一直在尝试从外部网站获取源代码、目的是无论谁构建源代码、都要实现完全相同的效果。 但是、现在构建根本不会进行。
此外、当他们尝试从 TI 站点为 AM570X 构建新环境时、他们无法获取 TI Linux SDK 的 OE 设置、因此根本无法构建。
如果您知道 Arago-project 站点中的资源已转移到何处以及应该如何处理、请告诉我。 我们的客户即将进入开发阶段、因此、如果您能尽快与我们分享您目前掌握的任何信息、我们将不胜感激。
此致、
还不错