This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:CAN#39;t Build Arago-project

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1126629/am5706-can-t-build-arago-project

器件型号:AM5706

各位专家、您好!

我的客户正在使用 AM5706开发产品。 它们处于开发系统的最后阶段、但 Arago 站点突然关闭、所有构建不再可用。

客户具有 AM57x 系列的相关经验。 他们一直在尝试从外部网站获取源代码、目的是无论谁构建源代码、都要实现完全相同的效果。 但是、现在构建根本不会进行。

此外、当他们尝试从 TI 站点为 AM570X 构建新环境时、他们无法获取 TI Linux SDK 的 OE 设置、因此根本无法构建。

如果您知道 Arago-project 站点中的资源已转移到何处以及应该如何处理、请告诉我。  我们的客户即将进入开发阶段、因此、如果您能尽快与我们分享您目前掌握的任何信息、我们将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    很抱歉让你着急。 是否有任何更新?  如果您在回答有关此主题的部件时遇到困难、或者您可以离线回答、请告知我们哪一个。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    很抱歉让你着急。 是否有任何更新?  如果您在回答有关此主题的部件时遇到困难、或者您可以离线回答、请告知我们哪一个。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    请参阅此主题 :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/791/t/1137606 

    它将指导您在进行一些简单的更改后构建版本。

    此致
    Karthik