This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U 的 QSPI-NOR 和 eMMC 审查

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/999848/dra821u-qspi-nor-and-emmc-review-for-dra821u

器件型号:DRA821U

你(们)好  

有一个问题客户希望从 TI 获得反馈。  

请在 QSPI-NOR 和 eMMC 接口上提供您的答案。  


从我最初检查的引导模式引脚来看、这些器件不会同时用于主引导器件。 可以根据主引导模式 B 引脚选择 QSPI-NOR 或 eMMC。  

如果选择了一个器件作为主器件、则其他器件不能处于备份模式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    没错。  如果您希望从两个器件引导选项、则需要一种修改引导模式引脚状态的方法。

    此致、

    Kyle