请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 你(们)好
有一个问题客户希望从 TI 获得反馈。
请在 QSPI-NOR 和 eMMC 接口上提供您的答案。
从我最初检查的引导模式引脚来看、这些器件不会同时用于主引导器件。 可以根据主引导模式 B 引脚选择 QSPI-NOR 或 eMMC。
如果选择了一个器件作为主器件、则其他器件不能处于备份模式。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
有一个问题客户希望从 TI 获得反馈。
请在 QSPI-NOR 和 eMMC 接口上提供您的答案。
从我最初检查的引导模式引脚来看、这些器件不会同时用于主引导器件。 可以根据主引导模式 B 引脚选择 QSPI-NOR 或 eMMC。
如果选择了一个器件作为主器件、则其他器件不能处于备份模式。
谢谢。