各位专家、您好!
我在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07中开发关于 TDA4、 我的客户希望使用 R5F 中的 TCP/UDP 进行一些应用开发、您能向我展示一些如何在 SDK 中使用 TCP 和 UDP 的示例吗? 例如、通过 TCP/UDP 发送和接收消息。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07中开发关于 TDA4、 我的客户希望使用 R5F 中的 TCP/UDP 进行一些应用开发、您能向我展示一些如何在 SDK 中使用 TCP 和 UDP 的示例吗? 例如、通过 TCP/UDP 发送和接收消息。 非常感谢。
您好!
我假设您熟悉构建、加载和运行过程、因为您已经在 R5F 2_0中使用了 CPSW 9G
请查看 SDK 中的 pdk_jacinto_07_03_00_29/packages/ti/drv/enet/examples/enet_Nimu_example。 它支持 CPSW 2G 和9G。 您可以为 MCU 2_0或 MCU 2_1构建并通过 JTAG 加载。 您还必须首先在 MCU 1_0上执行 sciclient 服务器测试应用程序。
然后、您可以修改上面的示例以添加 TCP 回显任务。 请参阅此 E2E
此 TCP 回波代码可添加到运行 NDK 的任何应用中、因此您也可以将其添加到 MCU 2_0上运行的以太网固件中(根据您的回复、我假设您熟悉它)
此致
葡萄园
您好、Roy、
我在另一个演示 gateway_demo 中进行 ETh 开发、我不熟悉独立在中编译演示
pdk_jacinto_07_03_00_29、如果我们使用 j721e_evm 板、如何进行编译 和测试? 我认为、您的供电会更好
在 我测试 PDK_Jacinto_07_03_00_29中的功能后、我将看到一个有关 UDP 发送/接收的演示、有关 j721e_EVM 板的演示
通常情况下,我在项目中移植函数,非常感谢。