This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:R5F 中的 TCP/UDP 通信

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1004655/tda4vm-tcp-udp-communication-in-r5f

器件型号:TDA4VM

各位专家、您好!

          我在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07中开发关于 TDA4、 我的客户希望使用 R5F 中的 TCP/UDP 进行一些应用开发、您能向我展示一些如何在 SDK 中使用 TCP 和 UDP 的示例吗? 例如、通过 TCP/UDP 发送和接收消息。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要使用哪个 CPSW 端口? CPSW 2G 或9G?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 Quilk 回复。

    CPSW 2G 和9G 都将在未来使用、首先,我在 R5F 2_0中使用 CPSW 9G。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您熟悉构建、加载和运行过程、因为您已经在 R5F 2_0中使用了 CPSW 9G

    请查看 SDK 中的 pdk_jacinto_07_03_00_29/packages/ti/drv/enet/examples/enet_Nimu_example。 它支持 CPSW 2G 和9G。 您可以为 MCU 2_0或 MCU 2_1构建并通过 JTAG 加载。 您还必须首先在 MCU 1_0上执行 sciclient 服务器测试应用程序。

    然后、您可以修改上面的示例以添加 TCP 回显任务。 请参阅此 E2E

    此 TCP 回波代码可添加到运行 NDK 的任何应用中、因此您也可以将其添加到 MCU 2_0上运行的以太网固件中(根据您的回复、我假设您熟悉它)

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 我需要 UDP 通信来执行应用程序功能,但我看到上面的文件,它是关于 TCP 通信的,您能给我一个关于 UDP 通信的演示吗,它非常重要,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我在另一个演示 gateway_demo 中进行 ETh 开发、我不熟悉独立在中编译演示

    pdk_jacinto_07_03_00_29、如果我们使用 j721e_evm 板、如何进行编译 和测试? 我认为、您的供电会更好  

    在 我测试 PDK_Jacinto_07_03_00_29中的功能后、我将看到一个有关 UDP 发送/接收的演示、有关 j721e_EVM 板的演示

    通常情况下,我在项目中移植函数,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    请查看此 E2E 帖子、其中包含编译和运行应用的详细步骤。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我在 enet_Nimu_example 中配置并运行该应用程序,跟踪为:

    它还可以 ping,但我不知道如何在演示中发送 UDP 消息,因此我操作接口 EnetNimuApp_netOpenHook()?

    您能否向我演示如何发送 UDP 消息?

    非常感谢。