This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:用于 eFUSE 电源的外部 LDO

Guru**** 1159950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73101-EP, TLV70018-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1004758/tda4vm-external-ldo-for-efuse-power

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TPS73101-EPTLV70018-Q1

你好

我对配置用于 eFUSE 电源的 LDO 和使用 PMIC-B 的 LDO3之间的差异感到好奇

PDN 说明 (v0.18)

6) 6) SoC 器件有两种类型:通用(GP)和高安全性(HS)。 所有 GP 设备都可以根据 DM 将 VPP 域保持未连接状态。 预编程的 HS 器件也可以
如果不需要额外的 EFUSE 编程、则将 VPP 域保持未连接状态。 如果客户希望进行板载 EFUSE 编程、则需要一个额外的1.8V、100mA LDO
高阻抗输出所需的高电流。 推荐的 PN:TPS73101-EP、固定1.8V TPS73118-Q1或 TLV70018-Q1。 EN_EFUSE_VPP 控制信号 CAN
来自 PMIC 或 SoC 未使用的 GPIO。 这两种方法都允许 SoC SW 根据需要启用和禁用专用 LDO、从而控制 Efuse VPP 电压电平
对高安全性 SoC 电子保险丝进行编程(有关详细信息、请参阅 SoC DM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当完成安全密钥编程时、才应为 VPP 供电。  在所有其他时间、包括正常活动使用期间、它都应断电。  这就是为什么 VPP 的源不与其他外设共享的原因、这些外设需要始终通电。