请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 主题中讨论的其他器件:TPS73101-EP、 TLV70018-Q1
你好
我对配置用于 eFUSE 电源的 LDO 和使用 PMIC-B 的 LDO3之间的差异感到好奇
PDN 说明 (v0.18)
6) 6) SoC 器件有两种类型:通用(GP)和高安全性(HS)。 所有 GP 设备都可以根据 DM 将 VPP 域保持未连接状态。 预编程的 HS 器件也可以
如果不需要额外的 EFUSE 编程、则将 VPP 域保持未连接状态。 如果客户希望进行板载 EFUSE 编程、则需要一个额外的1.8V、100mA LDO
高阻抗输出所需的高电流。 推荐的 PN:TPS73101-EP、固定1.8V TPS73118-Q1或 TLV70018-Q1。 EN_EFUSE_VPP 控制信号 CAN
来自 PMIC 或 SoC 未使用的 GPIO。 这两种方法都允许 SoC SW 根据需要启用和禁用专用 LDO、从而控制 Efuse VPP 电压电平
对高安全性 SoC 电子保险丝进行编程(有关详细信息、请参阅 SoC DM)。