请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 您好 TI
我们想知道在 AM57xx?上验证了哪个 IC
IC 类型->>
DDR
闪存
eMMC
ETH_PHY (10/100M 和10/100/1000M)
ETH_Switch (>=2端口 RJ45、 10/100M 和10/100/1000M)
您能否向 我们提供经过验证的 PN 列表?
如果没有、我们如何为上述 IC 选择第二个源?
您能否为我们提供一些设计文件以供选择芯片组器件?
谢谢
秦