This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:我们想知道哪款 IC 已在 AM57xx?上进行了验证(DDR&Flash&eMMC&PHY&Switch)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001560/am5718-we-would-like-to-know-which-ic-have-been-verified-on-am57xx-ddr-flash-emmc-phy-switch

器件型号:AM5718

您好 TI   

我们想知道在 AM57xx?上验证了哪个 IC

IC 类型->>

DDR

闪存

eMMC

ETH_PHY (10/100M 和10/100/1000M)

ETH_Switch  (>=2端口 RJ45、  10/100M 和10/100/1000M)

您能否向  我们提供经过验证的 PN 列表?

如果没有、我们如何为上述 IC 选择第二个源?

您能否为我们提供一些设计文件以供选择芯片组器件?

谢谢