This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家,
我需要通过 J7 EVM 板上的 USB3.0连接 Basler 的摄像头。 Basler 为摄像机提供了驱动程序。 我使用 TI 提供的编译器 gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-no-linuk-GNU。 QT5.14.2已交叉编译。 在摄像头测试程序中、我添加了摄像头库并报告了以下错误:
/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/../lib/gcc/aarch64-none-linux-gnu/9.2.1/../../../../aarch64-none-linux-gnu/bin/ld:/home/qkl/qt_test/BaslerMutiCam/lib/libpylonbase.so:未@对`sTD 的引用:_V2::ERROR_CATEGORY::~ERROR_CATEGORY () GLIBCXX_3.4.21'
/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/../lib/gcc/aarch64-none-linux-gnu/9.2.1/../../../../aarch64-none-linux-gnu/bin/ld:/home/qkl/qt_test/BaslerMutiCam/lib/libpylonbase.so:未定义对`typeinfo for unsigned char const*@CXXABI 1.3的引用
…
QT 正在 Aarch64目录中寻找 glibc、而不是 x86_64-Arago-Linux 目录中、其中库版本不支持3.4.21。请帮助了解为什么 ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05中的 glibc 版本最多只能支持 glibc2.18。 glibc 的 x86_64-Arago-Linux 版本支持 GLIBCXX_3.4.28? 要使 Aarch64中的 glibc 版本支持 GLIBCXX_3.4.28、我需要做什么? 非常感谢您的帮助、谢谢!
请参阅 Aarch64-Linux 目录中的 glibc 支持的版本、如下所示:
root@ubuntu:/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/linux-devkit/sysroots 字符串 Aarch64-Linux//usr/lib/libstdc++.so.6 | grep glib
glibc_2.17
glibc_2.18
GLIBCXX_FORCE_NEW
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH
Aarch64-Linux:CXXABI 支持以下版本。 它是空的。 为什么选择?
root@ubuntu:/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/linux-devkit/sysroots 字符串 Aarch64-Linux//usr/lib/libstdc++.so.6 | grep CXXABI
请参阅 x86_64-Arago-Linux 目录中的 glibc 支持的版本、如下所示:
root@ubuntu:/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/linux-devkit/sysroots 字符串 x86_64-Arago-Linux//usr/lib/libstdc++.so.6 | grep glib
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13.
GLIBCXX_3.4.14
GLIBCXX_3.4.15
GLIBCXX_3.4.16
GLIBCXX_3.4.17
GLIBCXX_3.4.18
GLIBCXX_3.4.19
GLIBCXX_3.4.20
GLIBCXX_3.4.21
GLIBCXX_3.4.22
GLIBCXX_3.4.23
GLIBCXX_3.4.24
GLIBCXX_3.4.25
GLIBCXX_3.4.26
GLIBCXX_3.4.27
GLIBCXX_3.4.28
glibc_2.2.5
glibc_2.3
glibc_2.14
glibc_2.6
glibc_2.4
glibc_2.18
glibc_2.16
glibc_2.17
glibc_2.3.2
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH
root@Ubuntu:/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/linux-devkit/sysroots
请参阅 x86_64-Arago-Linux 目录中的 CXXABI 支持的版本,如下所示:
root@ubuntu:/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/linux-devkit/sysroots 字符串 x86_64-Arago-Linux//usr/lib/libstdc++.so.6 | grep CXXABI
CXXABI 1.3
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI;1.3.5
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI
CXXABI TM
CXXABI_FLOAT128
root@Ubuntu:/home/qkl/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/linux-devkit/sysroots
您好专家:
我在 ARM 的官方网站上找到了新版本的编译器(gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64 Aarch64-no-linux-gnu.tar)
,我发现此版本的编译器没有上述问题,请问现在应该怎么办,
要解决上述问题、请升级编译器。 我不确定如何执行该操作。或者基于当前编译器的修补程序?
我不知道。 可以帮帮我吗? 谢谢!
此致、
Emily
您好、Emily、
我可以发表2条意见:
此致
Karthik