请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好!
我对 TDA4电路板中集成开关的可行性有疑问。
在图中、我们构建了第一个方案、它起作用。
现在的问题是、是否可以在 Linux 下为交换机的每个 MAC 端口创建单独的以太网接口。
以便一个 MAC 端口可以连接到另一个端口。 这是 ICSSG 可以实现的、但也是 CPSW 实现的吗?

谢谢你
Yannik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TDA4电路板中集成开关的可行性有疑问。
在图中、我们构建了第一个方案、它起作用。
现在的问题是、是否可以在 Linux 下为交换机的每个 MAC 端口创建单独的以太网接口。
以便一个 MAC 端口可以连接到另一个端口。 这是 ICSSG 可以实现的、但也是 CPSW 实现的吗?

谢谢你
Yannik