This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Linux 中的 TDA4VM CPSW9G 单个以太网接口

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1000622/tda4vm-tda4vm-cpsw9g-individual-ethernet-interfaces-in-linux

器件型号:TDA4VM

您好!

我对 TDA4电路板中集成开关的可行性有疑问。

在图中、我们构建了第一个方案、它起作用。

现在的问题是、是否可以在 Linux 下为交换机的每个 MAC 端口创建单独的以太网接口。

以便一个 MAC 端口可以连接到另一个端口。 这是 ICSSG 可以实现的、但也是 CPSW 实现的吗?

谢谢你

Yannik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannik、

    是的、这是可行的、并且将在 SDK 8.1 (11月21日)时间范围内添加支持。

    此致

    葡萄园