主题中讨论的其他器件: DRA77P、 DRA75P
尊敬的 TI:
在我们的项目中、我们希望在低功耗 MPU (电池供电)上运行 RTOS、并希望在具有 MIPI I/F 的1920x1080p RGB OLED 显示屏上显示 显示的图形是简单的2D 图形、用于导航、传感器数据和 GUI。 传感器连接需要 SPI 和 I2C 接口。 某些类型的摄像机输入也是相关的(尽管导航地图应保存在设备上)。
OMAP3515数据表加速了不是全高清1920x1080p 的 SDTV 支持。 但它还表示支持高分辨率静态图像。
问题:
1. OMAP3515是否可以 显示全高清显示的帧速率/颜色变化较小? 这是如何实现的? 它需要什么接口/适配器桥才能与 MIPI 显示接口配合使用。
2.似乎找不到 适用于此产品的 RTOS SDK。 我在哪里可以找到它、能否告诉我视频显示控制器的驱动程序是否可用、以便可以使用图形应用程序的 C 语言库?
OMAP3515的功耗预期是多少。 (例如、输出2D 图形时)
4.您能为项目用例建议不同的 MPU 吗? DRA75P、 DRA77P、TDA2Px ACD、 AM57x 或 AM437x 等 MPU 是否更适合我们的应用?
此致
Tim