This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3515:通过 MIPI I/F 显示1920x1080p OLED 显示屏、以及常见的 MPU 架构问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3515, DRA77P, DRA75P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/998543/omap3515-displaying-to-1920x1080p-oled-display-with-mipi-i-f-and-generell-mpu-architecture-questions

器件型号:OMAP3515
主题中讨论的其他器件: DRA77PDRA75P

尊敬的 TI:

在我们的项目中、我们希望在低功耗 MPU (电池供电)上运行 RTOS、并希望在具有 MIPI I/F 的1920x1080p RGB OLED 显示屏上显示 显示的图形是简单的2D 图形、用于导航、传感器数据和 GUI。 传感器连接需要 SPI 和 I2C 接口。 某些类型的摄像机输入也是相关的(尽管导航地图应保存在设备上)。

OMAP3515数据表加速了不是全高清1920x1080p 的 SDTV 支持。 但它还表示支持高分辨率静态图像。  

问题:

 1. OMAP3515是否可以 显示全高清显示的帧速率/颜色变化较小? 这是如何实现的? 它需要什么接口/适配器桥才能与 MIPI 显示接口配合使用。

2.似乎找不到 适用于此产品的 RTOS SDK。 我在哪里可以找到它、能否告诉我视频显示控制器的驱动程序是否可用、以便可以使用图形应用程序的 C 语言库?

 OMAP3515的功耗预期是多少。 (例如、输出2D 图形时)

4.您能为项目用例建议不同的 MPU 吗? DRA75P、 DRA77P、TDA2Px ACD、 AM57x 或 AM437x 等 MPU 是否更适合我们的应用?

此致

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请注意、我们不再根据产品页面在 OMAP3515上提供设计支持:
    OMAP3515数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    我们将在未来几年继续制造该器件、但我们无法回答任何设计问题、如您的问题1)和3)。

    OMAP3515软件位于产品页面的设计和开发部分:
    OMAP3515数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    但是、请注意、大部分 OMAP3515软件文档都托管在处理器 wiki 上、该 wiki 在今年早些时候下线了。

    我将 把您的主题发送给另一个团队成员、以便根据显示/摄像头对处理器选择进行评论。 如果我们几天内没有回复、请随时 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您对我的开放式问题是否有任何更新? 我不知道你对线程执行 Ping 操作是什么意思。

    谢谢你。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    1和3。 正如 Nick 所建议  的、我们不再为 OMAP3515提供支持、我们将无法回答任何设计问题。

    SDK 链接可从以下网址获取: https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dvsdk/DVSDK_4_00/latest/index_FDS.html。 如 Nick 所述、我们不再为 OMAP 器件提供支持。 根据我的内部讨论、我们没有 任何 RTOS 显示驱动程序示例。

    4.关于各种选项,您是否主要计划在您的应用程序上运行 RTOS? 我们不为任何器件提供任何 RTOS SDK GPU 驱动程序、DRA7x/AM57x/AM437x 均支持1080p 显示。

    此致、
    Krunal