请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 尊敬的 TI:
我使用 TI 4.14在 Beagle Board x15 (am5728)板上工作
Timer15用于 PWM 生成、其工作但周期性的 PWM 输出会下降。 请检查下面的 PWM 快照,我们将其设置为1kHz 频率和5%占空比,这表明有时会将引脚降至零输出,而不是连续 PWM 输出。

您能建议更好的 PWM 控制方法吗? 我们如何访问 PWM 寄存器?
请@专家帮助或优先考虑。
谢谢
Chetan