This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Timer15随着 PWM 输出定期下降。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/998493/am5728-timer15-as-pwm-output-goes-periodically-get-dowm

器件型号:AM5728

尊敬的 TI:

我使用 TI 4.14在 Beagle Board x15 (am5728)板上工作
Timer15用于 PWM 生成、其工作但周期性的 PWM 输出会下降。 请检查下面的 PWM 快照,我们将其设置为1kHz 频率和5%占空比,这表明有时会将引脚降至零输出,而不是连续 PWM 输出。

您能建议更好的 PWM 控制方法吗? 我们如何访问 PWM 寄存器?
请@专家帮助或优先考虑。

谢谢

Chetan