请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2PXEVM 您好!
我使用 VisionSDK v3.8在 TDA2P 上运行应用。 该版本默认使用 BIOS_6_46_06_00和 xdctools_3_32_01_22_core。
我们的客户很想知道我们是否可以使用最新的 BIOS 和 XDC 版本? 是否需要使用 VisionSDK 软件包中提供的默认版本。
我们想知道使用最新版本的需求和可行性、或者对 XDC 和 BIOS 的支持是否足够。
谢谢、
迪普蒂