This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:VisionSDk v3.8 XDC 和 BIOS 版本

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/998299/tda2pxevm-visionsdk-v3-8-xdc-and-bios-version

器件型号:TDA2PXEVM

您好!

我使用 VisionSDK v3.8在 TDA2P 上运行应用。 该版本默认使用 BIOS_6_46_06_00和 xdctools_3_32_01_22_core。

我们的客户很想知道我们是否可以使用最新的 BIOS 和 XDC 版本? 是否需要使用 VisionSDK 软件包中提供的默认版本。

我们想知道使用最新版本的需求和可行性、或者对 XDC 和 BIOS 的支持是否足够。

谢谢、

迪普蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipti、

    XDC 和 BIOS 本身并不独立、您必须与系统中的其他依赖项匹配、包括编译器。 它们在 XDC 和 BIOS 的文档中列出。

    因此、建议您使用 SDK 中提供的版本、除非您计划在结束时进行全面测试以确认其是否满足您的要求。

    此致
    Karthik