This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BeagleBoard-X15:Android Automotive

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/996581/beagleboard-x15-android-automotive

器件型号:BeagleBoard-X15

您好!

SDK:TI-processor-sdk-android-am57xx-evm-06.03.00.106  

客户指南: https://www.ti.com/lit/an/spraco0/spraco0.pdf 

构建源代码:

导出 KERNELDIR=xxx/xxx/ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-06.03.00.106/board-support/linux-4.19.98+gitAUTOINC+8a8fd7ef1c-g8a8fd7ef1c

清理-J8

源代码构建/envsetup.sh

午餐 beagle_x15_auto-userdebug

nohup make -J8 > make.out 2>&1 &

准备 eMMC_FILES:

CP -RV 预构建映像 eMMC_FILES

cp -v ./AoSP-9.0/out/target/product/beagle_x15/{boot.img,boot_fit.img,recovery.img,system.img,userdata.img,fender.img} eMMC_files

cp -v ./AOSP-9.0/device/ti/beagle_x15/fastboot.sh eMMC_files

cp -v ./AOSP-9.0/out/host/linux-x86/bin/{simg2img、mkbootmg, fastboot、adb}eMMC_files

cp -v ./linux-4.19.98+gitAUTOINC+8a8fd7ef1c-g8a8fd7ef1c/arch/arm/boot/zImage eMMC_files/zImage-beagle_x15.bin

cp -v ./linux-4.19.98+gitAUTOINC+8a8fd7ef1c-g8a8fd7ef1c/arch/arm/boot/dts/am57*.dtb eMMC_files

cp -v ./u-boot-2019.01+gitAUTOINC+333c7e72d3-g333c7e72d3/MLO eMMC_files

cp -v ./u-boot-2019.01+gitAUTOINC+333c72d3-g333c72d3/u-boot.img eMMC_files

引导:

=> fastboot 0

$ CD ~/ti-processor-sdk-android--/board-support/emmc_files

$ sudo ./fastboot.sh;sudo ./fastboot reboot

问题:

1、屏幕未完全显示、导航栏未显示。

 


2、无法连接 wifi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    BeagleBone X15的支持是通过 BeagleBoard.org 基础提供的。 请参阅 :https://www.ti.com/tool/BEAGLEBOARD-X15#support-training

    请在 BeagleBoard 论坛上重新发布此内容。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    BeagleBone X15的支持是通过 BeagleBoard.org 基础提供的。 请参阅 :https://www.ti.com/tool/BEAGLEBOARD-X15#support-training

    请在 BeagleBoard 论坛上重新发布此内容。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册和 X15 Android Automotive 仅供 AOSP 参考而不是用于生产。 该文件应明确说明试验性质以及计划在这方面开展的未来工作。

    2.尝试使用命令"wm density、wm size"从命令行更改密度和分辨率,并查看哪些更好。 如果组合正确,则始终可以使用类似这样的静态配置更新 device.mk。

    --- a/device.mk
    ++ b/device.mk
    @@-126,7+126,6 @@ product_packages +=\
    
    product_property_overrides +=\
    +ro.SF.LCD_density=160\